This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:bqStudio 上的电芯4电压读数仅显示0

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50EVM-561, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510767/bq4050evm-561-cell-4-voltage-reading-only-shows-0-on-bqstudio

产品型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他产品:BQSTUDIOBQ40Z50、

工具/软件:

你(们)好  

我使用 bqStudio 将4节电池(4S1P)连接到 BQ40Z50EVM-561、以从 bq4050读取信息。 Cell4 Voltage 显示0、而其他3个电芯电压显示正确的值(3.450V、与我的万用表读数相同)。 我使用万用表在 R20与 EVM PCB 上引脚 VC4的连接处进行测量、结果显示为3.450V、与其他3节电芯完全相同、因此我认为这不是布线问题。 bq4050的哪种软件配置可能会禁用 Cell4的读数? 或者它是否表示燃油表 IC 已损坏?  

谢谢

施伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shih、

    使用的是 PCB 还是 EVM? 如果您使用 EVM、则很可能是因为您的硬件 设置所致。 对于 PCB、您可以发送原理图进行审阅。 我在下面连接了 EVM。

    EVM:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluubf9/sluubf9.pdf?ts = 1746641625083&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ4050EVM-561

    Unknown 说:
    bq4050的哪种软件配置可能会禁用 Cell4的读数?

    -有些电量计有一个"电池组配置"参数,需要根据串联电池的数量进行更新,但情况并非如此。  

    Unknown 说:
    表示电量监测计 IC 已损坏?  [/报价]

    -可能是一种可能性,但不可能,除非你推它粘贴了它测试的参数。

    谢谢你。
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我正在使用 EVM、 我可以看到 R20处的 cell4电压为3.45V、万用表处的引脚 VC4电压为3.45V、但 bqstudio 上的 Cell 4 Voltage 读数为0。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shih、

    咨询团队后、bqstuido 中有一项配置设置、您需要输入4节电池、因为3节电池是默认设置。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您解决了问题。