This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:使用 BQ35100读取电池监测测试的读数

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508386/bq35100-readings-of-battery-monitoring-test-using-bq35100

器件型号:BQ35100

工具/软件:

您好:

这是一个链接线程。 我们尝试实施 LSH-20电池放电的学习(制造商:SAFT、容量:13000mA)、用于 EOS 检测。

在更换2m Ω 至100m Ω 的电流检测电阻后、我们使用新的电池重新开始测试。

我们遵循了记录的标准学习脉冲方法:

方法1:

1、将 GE 引脚设置为高电平。

2.检查操作配置是否处于 EOS 模式。 其读取0x02表示启用了 EOS 模式。

3.发送 GAUGE_START 命令、然后应用脉冲加载、这会在 BQ Studio 中可见的情况下导致约150mV 的压降。

4.放电2%后、关闭脉冲负载、然后发送 GAUGE_STOP 命令。

5.等待 G_DONE 位在15-20秒后变为高电平、然后读取所有参数值。

6.将 GE 引脚设置为低电平。

7、在下一次脉冲加载前,休息时间为05:30小时。

在使用旧的电流读数电阻器(即2m Ω)之前、测试读数看起来不准确、然后 TI 要求我们使用以下方法更改上述方法:

方法2:

1.将电池放电2%。

2.将电池至少静置5小时。

3、将 GE 引脚设置为高电平并发送 GAUGE_START 命令。

4.仅将脉冲负载应用1秒。

5.发送 GAUGE_STOP 命令。

6.等待 G_DONE 位在15-20秒后变为高电平、然后读取所有参数值。

7.将 GE 引脚设置为低电平。

现在、使用相同的单个全新电池和100m 电流检测电阻器、我们观察到使用上述两种方法测量的 Z 和缩放的 R 读数略有不同。

日期:2025年4月26日

使用方法1时放电< 2%:

测量值 Z:9m Ω

缩放的 R:295m Ω

 

日期:2025年4月27日

使用方法2时放电2%:

测量值 Z:6m Ω

缩放的 R:197m Ω

 

日期:2025年4月28日

使用方法1进行2%的放电

测量值 Z:9m Ω

缩放的 R:295m Ω

 

日期:2025年4月30日

使用方法2时放电2%:

测量值 Z:6m Ω

缩放的 R:197m Ω

您可以看到上述两种方法的读数不同。 要实现此学习周期、我们需要遵循上述两种方法中的哪一种

关于此问题、

Sudarshan Chaudhary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudarshan、

    此问题已分配并正在审核中。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请尽早答复。 期待您对开始此测试的回应。

    关于此问题、

    Sudarshan Chaudhary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sudarashan、

    问题已重新分配给相应的团队。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sudarashan、

    请遵循以下文档操作。

    如何将 BQ35100配置为 EOS 模式

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据本文档、我们已将电池放电12%(1小时内放电2%、然后最短休息时间为5小时)。 但"短趋势平均值"和"长趋势平均值"在最后3-4个读数中是相等的。 是否合适? 随附图片供您参考。

    关于此问题、

    Sudarshan Chaudhary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudarshan:

    这应该会随着电芯放电而变化。 您可以对电芯进行完全放电、以验证是否正确检测到 EOS。 请记录此周期、以防您需要分享结果。

    此致、

    Diego