工具/软件:
您好:
这是一个链接线程。 我们尝试实施 LSH-20电池放电的学习(制造商:SAFT、容量:13000mA)、用于 EOS 检测。
在更换2m Ω 至100m Ω 的电流检测电阻后、我们使用新的电池重新开始测试。
我们遵循了记录的标准学习脉冲方法:
方法1:
1、将 GE 引脚设置为高电平。
2.检查操作配置是否处于 EOS 模式。 其读取0x02表示启用了 EOS 模式。
3.发送 GAUGE_START 命令、然后应用脉冲加载、这会在 BQ Studio 中可见的情况下导致约150mV 的压降。
4.放电2%后、关闭脉冲负载、然后发送 GAUGE_STOP 命令。
5.等待 G_DONE 位在15-20秒后变为高电平、然后读取所有参数值。
6.将 GE 引脚设置为低电平。
7、在下一次脉冲加载前,休息时间为05:30小时。
在使用旧的电流读数电阻器(即2m Ω)之前、测试读数看起来不准确、然后 TI 要求我们使用以下方法更改上述方法:
方法2:
1.将电池放电2%。
2.将电池至少静置5小时。
3、将 GE 引脚设置为高电平并发送 GAUGE_START 命令。
4.仅将脉冲负载应用1秒。
5.发送 GAUGE_STOP 命令。
6.等待 G_DONE 位在15-20秒后变为高电平、然后读取所有参数值。
7.将 GE 引脚设置为低电平。
现在、使用相同的单个全新电池和100m 电流检测电阻器、我们观察到使用上述两种方法测量的 Z 和缩放的 R 读数略有不同。
日期:2025年4月26日
使用方法1时放电< 2%:
测量值 Z:9m Ω
缩放的 R:295m Ω
日期:2025年4月27日
使用方法2时放电2%:
测量值 Z:6m Ω
缩放的 R:197m Ω
日期:2025年4月28日
使用方法1进行2%的放电
测量值 Z:9m Ω
缩放的 R:295m Ω
日期:2025年4月30日
使用方法2时放电2%:
测量值 Z:6m Ω
缩放的 R:197m Ω
您可以看到上述两种方法的读数不同。 要实现此学习周期、我们需要遵循上述两种方法中的哪一种 ?
关于此问题、
Sudarshan Chaudhary