Other Parts Discussed in Thread: BQ25638
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25638 工具/软件:
您好!
我想使用 BQ25638验证预期输出电压是什么。
根据我的理解、从 这个工单中、
禁用充电后、VSYS 可调节至高达(3.84+0.23)的 VSYSMIN 范围。 因此、如果将 VSYSMIN 设置为3.3V、我可以预期 VSYS 稳压为3.3V。
2.当 Vin (来自 USB 连接)为5V 至18V 时、VSYS 调节至4V。
启用充电、使用1节锂离子电池时、无论是连接 USB 还是未连接 USB 时、预期的电压都是多少。
谢谢