This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:不同情况下 VSYS 上的预期电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511047/bq25638-expected-voltage-on-vsys-in-different-scenarios

器件型号:BQ25638

工具/软件:

您好!
我想使用 BQ25638验证预期输出电压是什么。

根据我的理解、从 这个工单中、

禁用充电后、VSYS 可调节至高达(3.84+0.23)的 VSYSMIN 范围。 因此、如果将 VSYSMIN 设置为3.3V、我可以预期 VSYS 稳压为3.3V。

2.当 Vin (来自 USB 连接)为5V 至18V 时、VSYS 调节至4V。

启用充电、使用1节锂离子电池时、无论是连接 USB 还是未连接 USB 时、预期的电压都是多少。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaf:

    如果未连接电池、则建议禁用充电(仅存在输入/USB):

    • 可以 使用 VSYSMIN 寄存器设置来调节 VSYS。 因此、如果需要 VSYS = 3.3V、则 VSYSMIN 应设置为约3.1V。
    • BQ25638的输入电流限制为3.2A。 考虑到这一点、SYS 可以支持高达5A 的电流。 这意味着、如果输入电压为5V、并且 VSYS 设置为~ 4V (使用3.84V 的 VSYSMIN 寄存器设置)、则可以消耗的最大 SYS 电流约为3.8A (因为它受限于3.2A 的输入电流限制)。
    • 在与输入电压为9V 的完全相同的情况下、则可以汲取高达5A 的最大 SYS 电流。

    如果有电池且已启用充电:

    • 不存在输入电压(或 USB)、或在补充模式下(电池会向 SYS 补充电流):
      • VSYS = VBAT:忽略 VSYMIN
    • 当存在输入电压(或 USB)(5V - 18V)时、会根据电池电压对 VSYS 进行调节:
      • 如果 VBAT < VSYSMIN:那么 VSYS =(VSYSMIN + 0.23V)[在 SYS 电流较高的情况下、VSYS 可能会下降一点、因此范围为0.23V ]
      • 如果 VBAT > VSYSMIN:则 VSYS ~ VBAT

    另请注意、在所有情况下、都可以使用 IINDPM 和 VINDPM 寄存器设置来操作电源。

    我希望这澄清了一切。 如果您还有任何其他情况、请告诉我、我想了解 VSYS 调节。

    谢谢、

    Shuvam