工具/软件:
TI 团队大家好、
我在升压转换器设计中使用了 LM51521-Q1。 目标是从低至3.8V 的输入升压 到12V 的稳压 输出。 该设计通常在轻负载至中等负载条件下运行良好。
但是、我遇到了一个问题、即在重负载(例如0.7 Ω )下、当输入电压约为9V 时 、输出突然崩溃。VOUT 急剧下降、升压转换器不再保持稳压状态。 有趣的是、LO 栅极驱动保持有效、表示控制器仍在开关且不处于故障状态。
-
输出:12V 、~17A (≈204 W)
-
输入: 崩溃时标称值为7-9 V
-
负载:0.7 Ω