工具/软件:
在查看电流限制精度时、我发现了一些有趣的拼写错误。
数据表显示"精确可调电流限制"、然后降至第7.5节、其中该值的容差明显高达20%。
有一个-符号前面的)字符"外部电流限制精度,( I OUT–ICL×KCL–)× 100 / ICL×K CL"我假设这是建议读取"( I_OUT-I_CL*KCL)( 100)/ I_CL*K_CL"
我读得对吗? dKCL/KCL 实际上是 KCL 的变化吗、这意味着如果我想要1A 的保证最小电流限值、我实际上需要1.6kΩ 电阻器?
如果需要1A 的最小阈值电流限值、
RCL=80%*KCL*VCL/ICL
其中 KCL=2000 (数据表常数2500按-20%调节)
VCL = 0.8V (数据表常数)
ICL = 1A (我们需要的用户定义限值)
这让我得到了1.6kΩ。 我想这也会与 R_CS 值混淆、但我想检查一下我没有误解该特性、它实际上确实适用于 KCL 变量。
出于礼貌、是什么推动了这种差异? 器件容差? 它是否受到温度或工作电压的负面影响、或者它只是输出电流监控功能的一个特性? 我也不会说15%是非常准确的,所以我想知道我是否只是密集,这种容忍适用于其他的东西。