工具/软件:
大家好、我尝试使用 LM36010来驱动蓝光和白光(传导电压约为3V)。 但是、当我将驱动模式设置为 IR 时、将闪存亮度(0x03)的寄存器值调整为大约0x10、并启用了选通为1、则这些灯不会亮起。 我测量了 LED 端子上的电压、 大约为0.8V。此外、我测量了 VOUT、大约为4V。这是什么原因? 我想要的最终效果是生成频率为40Hz 的 PWM、它可以对 LED 的亮度和频率进行数字控制(VLED=5V、ILED=30 -60mA)。 您有任何推荐的解决方案吗?非常感谢您的关注!