This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36010:LM36010的 IR 模式驱动蓝光和白光(传导电压为3V)

Guru**** 2508785 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506930/lm36010-the-ir-mode-of-lm36010-drives-the-blue-light-and-the-white-light-with-a-conduction-voltage-of-3v

器件型号:LM36010

工具/软件:

大家好、我尝试使用 LM36010来驱动蓝光和白光(传导电压约为3V)。 但是、当我将驱动模式设置为 IR 时、将闪存亮度(0x03)的寄存器值调整为大约0x10、并启用了选通为1、则这些灯不会亮起。 我测量了 LED 端子上的电压、 大约为0.8V。此外、我测量了 VOUT、大约为4V。这是什么原因? 我想要的最终效果是生成频率为40Hz 的 PWM、它可以对 LED 的亮度和频率进行数字控制(VLED=5V、ILED=30 -60mA)。 您有任何推荐的解决方案吗?非常感谢您的关注!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Yao。 我将等待结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否上传所有注册表的数据以供审核?

    看起来您希望使用外部 PWM 信号通过选通引脚控制 LED 电流。 PLS 将闪存超时设置为50ms。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、感谢您的关注。下面是一些寄存器信息。

    1、上电后不执行任何操作。 所有寄存器的检测方式如下:寄存器0x01=0x00、寄存器0x02=0X15、寄存器0x03=0X3C、寄存器0x04=0x28、寄存器0x05=0x00和寄存器0x06=0x01   

    2.将0x01切换为1 (IR 模式)、并按如下方式检查所有寄存器:寄存器0x01=0x01、寄存器0x02=0X15、寄存器0x03=0x05、寄存器0x04=0x28、寄存器0x05=0x00、寄存器0x06=0x01   

    3.尝试将0x01切换到0x10 (火炬模式)、但失败(0x01变为0x00)。 检查所有寄存器、即寄存器0x01=0x00、寄存器0x02=0X15和寄存器0x03=0x05。 寄存器0x04=0x14、寄存器0x05=0x80、寄存器0x06=0x01  

    我对选通引脚的功能也有点困惑。 数据表指出、选通功能在硬件闪存模式下启用。 我最初的理解是这与 PWM/TORCH/FLASH (软件)无关、但我还看到在 IR 模式下、通过向选通引脚输入 IR 波形来生成 PWM 输出。 我想知道在使用火炬/闪光灯模式时、闪光灯应该是低电平还是高电平。 在 IR 模式下、是与整个芯片输出的使能引脚等效的选通引脚。

    再次感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Patrick、我随时准备好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LED 电流可以通过 Reg 轻松编程

    对于 LED PWM 开/关控制、您是否希望在选通引脚(在此引脚上应用外部 PWM 信号)上对其进行硬件控制、还是希望通过 I2C 软件进行控制?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、可能是 I2C 软件、我希望芯片能够以40Hz 的频率输出30mA 和60mA 的电流。 但是,现在的问题是, 在 IR 模式下,我不能点亮 LED(具有3V 的接通电压),并且我也不能将芯片切换为火炬或闪存模式。 我在 TI (www.ti.com/.../snva773.pdf) 的一篇文章中看到、IR 模式专为导通电压约为2V 的 IR 灯而设计。 就是?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    火炬模式也有超时限制作为闪存模式、寄存器0x02中默认为600ms、对于40Hz PWM 控制、您应该在通过寄存器0x01启用火炬后25ms 内禁用火炬  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、因此、如果我想输出40Hz PWM 信号 (具有数字可调的输出电流强度)并持续大约10到20分钟、我只能选择 IR 模式。 但是 IR 模式是否仅支持 IR LED? 是否有其他解决方案值得推荐? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Max、

    我们的专家是在公共假期,答复将推迟到5/6。

    感谢您的理解。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在闪存模式下、输出电流有很多从0mA 到目标的阶跃、但在 IR 模式下没有阶跃、因此您可以使用 IR 模式、因为最大 LED 电流仅为60mA。

    IR 模式可以驱动任何 LED 类型、只要 LED 能够处理快速上升阶跃电流即可。

    超时在一个 PWM 周期内对应于导通时间、并非在整个导通时间内对应。 因此、在 IR 模式下、可以输出20分钟的40Hz PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy。如果 IR 模式的 LM36010使用了很长时间,它会产生更多的热量(因为它的面积相对较小)吗? 还有任何其他解决方案需要推荐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于5V 至3V/NVM、功率损耗仅为120mW、θ 60mA 为117C/W、因此温升仅为约14°C。 在这种情况下应该不会出现散热问题。