This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792薯条本身

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507125/bq25792-bq25792-fries-itself

器件型号:BQ25792
第 BQ25798主题中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 团队大家好、  

我们目前正在将 BQ25792与2节电池设置结合使用、并将 TPS25730SRSMR 用作 PD 控制器。 根据我们的测试 、BQ25792芯片会在电池电压接近8.4时自行炸薯条、并且有 USB 电源正在供电。 根据我们的审查原理图、看起来不错、需要您提供意见、以防我们遗漏任何内容或实施不正确。 这是我们电力系统的方框图:

这是  BQ25792原理图:

以下是 PD 控制器原理图:

我期待您的评论。  

此致、

Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    感谢您对此有耐心。 我们将在本周晚些时候回顾您的原理图。

    我有几个问题,当 BQ25798薯条本身:

    • 此时电池的充电电流是多少? 是否存在系统负载?
    • BQ25798的 USB 电压是多少?
    • 这是否会发生在您拥有的每块电路板上?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、  

    感谢您的答复。 当然、请花时间查看这些内容。 以下是您问题的答案:

    • 我想我们没有更改默认设置、也没有在 ILIM_HIZ 引脚上使用外部电压。  
    • 我们从 USB-C PD 为其供电。 我们当时测量的是电池电压、该电压约为8.4V。  
    • 是、在多个电路板上采用相同的场景。  

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    我在原理图上没有看到任何明显的问题。  BATP 上的47nF 对于2S 应用不是必需的、但不应该是您的问题。  在全新未通电的 PCB 上、您能否测量 VBUS、PMID、SW1、SW2、REGN 上的接地电阻 SYS 和 BAT?  如果所有高电阻、则不焊接短路。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    到目前为止、我们不再有新的电路板、我们需要制造新的批次。 我相信如果有任何短,那么它应该是在一个或两个 PCB 上,现在跨整个批次。  

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    输入侧(VBUS、PMID)是否损坏、输出侧(SYS、BAT)是否损坏?   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我会在检查后回到您的网站上。

    同时、请查看我们的布局实现(右侧)与建议。 看起来我们有多边形、但在封装下方、我们使用空间来布线 USB 和其他正常布线。 我们确实有多边形、但没有建议用于功率耗散的过孔、如您所见。 对于所有功率和 GND、我们确实在 IC 之外有过孔。

    您是否认为热量会导致 IC 损坏? 唯一让我担心的是、所有电路板上的行为都是相同的。

    此致、

    Muhammad Awais  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    布局不遵循我们的建议、因此充电电流可能会由于以下原因而受到限制:

    SYS 和 PMID 0.1uF 电容器 GND 回路过长且具有电感。  建议的布局要求 SWx 线路被过孔并重新连接到电感器。

    SDRV 连接到 BAT 引脚

    但我不希望上面的布局是造成损坏的根本原因。  该芯片具有热调节和热关断功能、因此它会对功率进行限制、以防止因发热而造成损坏。  该器件的最严重故障是由热插拔期间 VBUS 或 BAT 上的过压引起的。 使用 USB PD 输入时、输入端的热插拔应该不是问题。  而且您不会热插拔4S 电池、因此也可能不会出现问题。   

    在获得引脚上的接地电阻之后、我们就会知道。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    很抱歉、由于我在等待从客户端退回电路板、所以回复延迟。 下面是我们的侧面检查/测试后的更新:

    1.芯片和板都很好,没有这样的烟雾或烧焦痕迹,但他们说"在我们的测试,似乎芯片会工作,直到电池充满电或接近充满电之前,一小股烟出现,空气闻起来像烧塑料"。  

    您对此场景的看法如何?

    ...

    2.船用 FET 占地面积错误,所以我们绕过了它,但这是它的连接方式。 您认为这是导致芯片产生烟雾的原因吗? 奇怪的是,根据他们,它是正常工作,直到电池达到8.4V。  

    2.绕过测试的芯片后,它看起来很好,对于您提到的节点和 GND 之间的电阻,因为所有的节点都是高电平,这里是连接2S 电池和5V VUSB 的读数。

    VSYS = 8.96V
    REGN = 5V
    VBAT = 8.07V
    在我们的测试中、我注意到电池电压不会上升、即使我们让电池充电6小时后也是如此。 请注意、目前 ILIM_HIZ 引脚通过0 Ω 短接至 REGN、以便没有输入电流限制。 有什么想法、为什么它不给电池充电? 如何检查?
    此致、
    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    ILIM_HIZ = REGN 将输入电流限制钳位设置为3A。

    关于1、SDRV 比 BATP 上的检测电压高5V。 由于源极>漏极、错误连接的 NMOS 永远不会导通、也不会有充电电流流向电池。 由于 BATP 电压不会增加、充电器将更大的电流从 BAT 中流出。  BAT 引脚电压将上升、直到 BAT 引脚和/或 FET 损坏。

    关于2、SYS 电压正确。 BATP 处的电压是多少?  您可以使用充电器的集成 ADC 来查看 BATP 处的电压以及电流是否正在流动。  REG0x1B 至0x27中的状态寄存器和 FAULT 寄存器报告充电电流是否正在流动以及可能不流动的原因。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff、  

    2.我将进一步测试它,让你知道结果。  

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我认为最后一项是在充电、因为电池电压会保持在8.07、并略低于8.04、具体取决于充电电压以及5V 的 REGN 和8.69V 的 VSYS。

    我需要您的帮助来解决最后一个电池充电难题。 请注意、在此阶段、到目前为止还没有固件、具体取决于芯片的默认状态。 我已经检查了 BATP 电压及其与蓄电池电压相同的电压(因此、在100Ohmn 电阻器之前和之后电压相同)。  

    请注意、USB-C 连接器上的 USB P 和 USB N 连接到 BQ25792的 D+和 D-引脚。 我已经检查了 STAT 引脚上的状态、并且引脚正在尝试上电但保持低电平、并且处于 MVS 中、如下所示。

    您认为芯片检测到的是不良源还是有任何其他问题。 请注意、我们使用 TPS25730S 作为 PD 控制器、其电压范围设置为5V 至20V、电流范围为0.5A 至3A、现在使用最大电流为3A 的5V 充电器通过 VUSB 供电。 我已将 BQ25792 ILIM_HIZ 引脚设置为2.1V、这对应于大约1.3A 的电流限制。  

    请注意、VUSB 保持强大的5V 电压。  

    你说什么?

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我将  STAT 引脚与 CHG_STAT 寄存器相混淆。 现在您看到 STAT 引脚为低电平、但也尝试移动、通过它(以 mV 为单位)、那么我是否应该假设芯片正在为电池充电?

    是否有其他建议用于测试和检查电池是否正在充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    如果 STAT 为低电平并且 CHG_STAT 显示预充电或快速充电、则充电器正在尝试充电。  如果触发不良源、将不会在 SWx 引脚上进行开关。 您是否可以启用 ADC 并读取 IBUS 和 ICHG ADC 寄存器?  如果 IBUS 为1.3A、则充电器处于 IINDPM 状态、因为 SYS 负载电流对于输入功率而言过高。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我想我能理解你。" 请注意、到目前为止我们不是通过固件对其进行测试、因此请忽略 CHG_STAT 寄存器。 我唯一测量的是 STAT 引脚。  

    因此、大家可能会看到 STAT 引脚为低电平、但存在一些尖峰、所以所有这些都仍然以 mV 为单位、所以我正在承担充电或尝试充电。 所以您说、如果它正在充电、那么我们应该会看到 SWx 引脚上有开关。 此外、 如果我们有 VSYS 输出、也意味着它正在充电?

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    STAT 上的尖峰是开关噪声、不是意外的。  如果转换器在运行、SW1和/或 SW2上会有方波。  如果 VSYS 进行调节、使其略高于 VBAT、则充电器为充电器。  如果 VSYS 略低于 VBAT、则电池会补充 SYS 上的负载、因为输入电源过低。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我已经监控了 STAT 引脚、看起来像在闪烁、如下所示。 这意味着存在某种充电故障。  

    请注意、在这段时间内、所有电压都是固定的、并且在 VUSB (5V)、REGN (5V)、VSYS (8.69V)和 VBAT (8.03V)上都是固定的。 我尝试监测 SW1和 SW2引脚、但它们没有被分区。 目前我们没有任何电池温度监测器、因此 BQ_NTC 分压器看起来也不错。  

    如果您有任何想法、请提出建议。  

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    我看不到闪烁。  如果 STAT 上的 GND 噪声处于750kHz 或1.5MHz 的 IC 开关频率、则只是噪声。

    REG0x1B 至 REG0x27中的 STATUS 和 FAULT 寄存器报告什么?   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    否、STAT 引脚不在 GND。 请再次检查显示从低到高过渡的快照。 遗憾的是、我无法将示波器设置为更好的模式、因为 GND 有一些噪声、但我清楚地看到它在低电平和高电平之间变化。 你说什么?

    我们将要求固件端检查 I2C 寄存器、但这需要一些时间、因此请同时通知我、如果您可以根据我们的测试为我们提供帮助。  

    谢谢。此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    我需要先查看状态和故障寄存器、然后才能提供进一步帮助。

    此致、

    Jeff