This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:BQ25758 L1值问题

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511051/bq25758-bq25758-l1-value-issue

器件型号:BQ25758

工具/软件:

尊敬的先生:

 BQ25758导通电感器 L1"表7-1. 适用于高达48V EPR (5A 输出)的建议器件型号:(续)"显示 CMLB135T-100ms 值:10 μH、22 mΩ、10.5~13A

 如果我使用19.5V/15A 输入、是否仍可以使用同一电感器? 或需要另一个具有更高电流(可能为30A)的电感器?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您所指的表适用于输出端5A 电流。 由于输入电流为15A、因此平均电感器电流将至少为15A。 在该应用中、需要使用具有更好饱和电流额定值的电感器。

    查看"8.2.1.2.3电感器选择"部分(您要查看的数据表中可能是"7.2.1.2.3电感器选择"部分)、我们提到饱和电流应高于电感器电流加上电流纹波的一半。

    30A 应该足以满足您的应用需求、因为我们的器件电流限制为20A、但您应该确保所选的开关频率和电感应将电流纹波保持在10A 以下。

    如果您对选择电感器还有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael