请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25758 工具/软件:
尊敬的先生:
BQ25758导通电感器 L1"表7-1. 适用于高达48V EPR (5A 输出)的建议器件型号:(续)"显示 CMLB135T-100ms 值:10 μH、22 mΩ、10.5~13A
如果我使用19.5V/15A 输入、是否仍可以使用同一电感器? 或需要另一个具有更高电流(可能为30A)的电感器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
您所指的表适用于输出端5A 电流。 由于输入电流为15A、因此平均电感器电流将至少为15A。 在该应用中、需要使用具有更好饱和电流额定值的电感器。
查看"8.2.1.2.3电感器选择"部分(您要查看的数据表中可能是"7.2.1.2.3电感器选择"部分)、我们提到饱和电流应高于电感器电流加上电流纹波的一半。
30A 应该足以满足您的应用需求、因为我们的器件电流限制为20A、但您应该确保所选的开关频率和电感应将电流纹波保持在10A 以下。
如果您对选择电感器还有任何其他问题、请告诉我。
此致、
Michael