This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:从 IN1 (较高电压、16V)切换到 IN2 (较低电压、12V)需要+100ms

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506765/tps2121-switch-from-in1-higher-voltage-16-v-to-in2-lower-voltage-12v-is-taking-100-ms

零件号:TPS2121

工具/软件:

您好、我真的迷路了、因为有一个问题、我非常感激您的帮助Slight smile

我设计了一个 PCB、它使用 TPS2121电源多路复用器在16V 电源和12V SLA 电池供电之间切换。 第一个(优先级)输入 连接16V、次级输入的电压为12V 。 电源多路复用器输出端的负载是 Android 平板电脑(它接受10V 至20V  的电压)和3.3V LDO、为 STM32 MCU 供电。 我提供的图像中显示了电阻器和电容器。 平板电脑通过 MOSFET 通电。

从12V 切换到 16V 时 、电源转换无缝、平板电脑保持开启状态。 不过、当从16V 切 换到12V 时 、转换大约需要200ms 、我不知道为什么。 在这200ms 内、我的电容器完全耗尽(在我提供的图像中 、电压降至4V—从我观察到的情况来看、这是平板电脑完全停止消耗电流的电压)。 在图中、开关  电压从14V 变为12V、因为我在电源电压稍低的条件下进行测试、但在16V 下的结果是相同的  

根据文档、电源开关应该在几微秒内发生、因此我真的不知道发生了什么。 我还尝试用消耗相似电流的纯阻性负载替换平板电脑、结果是相同的-电容器在~150ms 后再次开始充电之前消耗到几乎零伏 (我还提供了一个图像;我对噪声很抱歉、我在测量时移动了示波器测试点)。

我还使用不同的输出电容器运行电源开关、首先是150uF、然后是1200uF、然后是2 x 1500uF。 我提供的图像是 witrh 1200 uF 和2 * 1200 UF。 但从我的计算, 150 uFshoudl 已经足够了,对吗?

我的应用程序:

  • 电源1:来自 PSU 的16V
  • 电源2:12 V SLA 电池
  • 负载:Android 平板电脑、600 mA 为16V (通过 MOSFET 加电)
  • 输出电容器:150 μ F (已测试1200 μ F 和2 x 1200 μ F)
  • SS 电容器:1uF
  • IC 输入上的电阻器:最好查看下面的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Luka、

    请让我检查一下、然后返回。  

    此致  

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    谢谢你。 如果您需要我提供的任何其他信息、请告诉我。

    此致、
    Luka.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然是 Luka。 我会尽快回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kunal。

    我只是更新您、发现问题。 这是我使用的 PSU、打开电源时、会出现一些电压振荡、导致电源多路复用器仍保持在 IN1上的时间~150ms。 我会将此标记为已解决。