工具/软件:
尊敬的团队:
我的客户使用 TPS48110-Q1、并在 PD 和 PU 引脚(与 PU 连接的 PD)和 SRC 引脚之间添加了一个100k Ω 电阻器、该电阻用于在关断时消耗外部 MOS Cgs 上的左侧电压。 在其他应用中广泛添加了栅极和源极之间的电阻器。 但是、使用该电阻时、当 TPS48110-Q1将导通 MOS 时、外部 MOS 将在导通和关断之间切换。 因此、客户想问:
1.是否建议在 TPS48110-Q1的 PD 和 PU 与 SRC 引脚之间添加一个电阻器?
2.如果可以添加电阻器,该电阻器是否有任何推荐值?
BR、
制造商