This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:受电方侧的 VBUS 开关

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510427/tps25751-vbus-switch-at-sink-side

器件型号:TPS25751

工具/软件:

您好的团队、

客户对 VBUS 开关的需求有疑问。

一个用例是仅5V/3A (USB Type-C 电流)受电方和仅 BC1.2受电方。

在这个用例中、是否需要使用 VBUS 开关来确保合规性? 或者、它只是在接收端用例中提供保护的建议吗?

如果接收端情况不需要 VBUS 开关、客户希望使用不带 VBUS 开关的 TPS25751S、而不是 TPS25751D。

客户需要了解拉电流能力、因此最好使用 TPS25751同时检测 Type-C 电流和 BC1.2、

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi-San,  

    对于"仅受电"应用、不需要 PP5V 路径、并且可以接地。 灌电流路径将通过由 GATE_VBUS/GATE_VSYS 控制的 PP_EXT。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin