请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25751 工具/软件:
您好的团队、
客户对 VBUS 开关的需求有疑问。
一个用例是仅5V/3A (USB Type-C 电流)受电方和仅 BC1.2受电方。
在这个用例中、是否需要使用 VBUS 开关来确保合规性? 或者、它只是在接收端用例中提供保护的建议吗?
如果接收端情况不需要 VBUS 开关、客户希望使用不带 VBUS 开关的 TPS25751S、而不是 TPS25751D。
客户需要了解拉电流能力、因此最好使用 TPS25751同时检测 Type-C 电流和 BC1.2、
此致、
Hayashi