This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DK:当器件连接到 CC 线路上时、CC 引脚行为异常

Guru**** 2602395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DK, TPS65988, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509060/tps65988dk-cc-pin-misbehave-when-device-is-connected-on-the-cc-lines

部件号:TPS65988DK
Thread 中讨论的其他器件: TPS65988TPS25751

工具/软件:

您好团队:

我们 在设计中使用 TPS65988DK PD。我们面临着 CC Lines 的一个问题。

请查找 ARCH 方框图,CC2线没有安装,我们只使用 CC1线进行检测


NX20P0477是来自 NXP 的湿度传感器 IC、用于检测 CC 线路上的湿度。

当设备连接到 Type C 连接器时(无湿气)、CC 线路阻抗变为低电平(电压低、约400mV 至300mV)
下面的波形-在湿度故障条件下在 CC1 (IC 输入 TP148)和标志(TP154标志引脚)上测得。

观察结果:如上图所示、在故障条件下在 CC 线路上观察到350mV 漂移、在4.3ms 后发生湿度故障



 下面的波形-在充电条件下在 CC1 (IC 输入 TP148)和标志(TP154标志引脚)上测得



这是我们在我们的板上观察的随机行为。有时会生成湿度故障,有时不会。 请检查所附的波形和原理图并建议可能的解决方案。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    检测到故障时、CC 线路的预期行为是什么?   

    网络名称不同。  这是否意味着网络之间存在额外的电路?

    请提供预期的工作原理。  我们在 TPS25751中提供湿度检测功能(不建议在新设计中使用 TPS65988)、该功能能够以集成统一的方式与 PD 功能配合使用。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25751.pdf#page=56

    此致、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

     这是否意味着网络之间存在额外的电路? --两个 IC 之间有 B2B 连接器,

    CC 引脚波形的预期行为如下所示


    检测到故障时 CC 线路上200mV 至300mV。

    我将分享 NX20P0477数据表供您参考: e2e.ti.com/.../NX20P0477-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我无法评论 NXP 器件。  我建议使用 TPS25751。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    已理解、您不能提供 NXP 端数据、但能否提供 USB PD 端信息。 每当 CC 引脚上的通信中断时、PD 端的行为会是什么? 您能分享一个波形吗?  

    请告诉我 、PD 侧是否需要任何其他额外配置、我们在设计中使用 TPS65988DKRSHR 器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您无法提供 NXP 端数据、但能否提供 USB PD 端信息。 每当 CC 引脚上的通信中断时、PD 端的行为会是什么? [/报价]

    我不理解。  在您提到的波形中、CC 线是在 TP148处测量的。  我的理解是、这是 USBC 连接器和 NXP 器件之间的 CC 线、而不是 TPS65988器件的 CC 电压。  请确认。

    请注意、此器件"不推荐用于新设计"。  https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    该器件由 USB-IF 进行了 PD3.0认证 、其中定义了 CC 线路的行为。  拉电流、灌电流和有源电缆检测的电压阈值可在数据表的第6.8节中找到。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65988.pdf#page=11

    请告诉我、PD 端是否需要任何其他额外配置、我们 在设计中使用 TPS65988DKRSHR 器件。  [/报价]

    在液体检测消失之前、是否需要禁用 PD?  您用于启用和禁用 PD 控制器的控制机制是什么?  PD 控制器的期望是什么?您希望其如何实现?

    源器件将根据电流广播的强度提供上拉电阻。  接收端将提供恒定的下拉电阻。  产生的分压器将提醒受电方提供的可用电流。

    此致、

    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我想与大家分享湿度检测流程。 有关更多详细信息、请参阅下图。

    当在从端 USB 连接器上检测到水分时、NX20P0477 IC 会检测到水分、从而触发通过 GPIO 发送到 MCU 的中断。 然后 MCU 禁用开关、从而切断 Type-C VBUS 的电源。

    此外、在过去、我们使用了 TPS65988DHRSHR、它与 NX20P0477 IC 配合良好。 但是、在我们之前与 TI 讨论之后、他们建议切换到 TPS65988DKRSHR PD。 现在、我们遇到了湿度检测问题。 我们已与您联系、确认是否需要在 PD 端进行任何其他软件配置来解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们能把问题重述为这样吗?

    使用 TPS65988DH 时、产品的执行方式如下:


    CC 引脚波形的预期行为如下所示
     [/报价]

    使用 TPS65988DK、产品的执行方式如下:

     以下波形-在充电条件下在 CC1 (IC 输入 TP148)和标志(TP154标志引脚)上测得
     [/报价]

    假设是 PD 控制器会以某种方式影响湿度检测器件、使得 CC 波形不同、并且始终不会在湿度存在测试用例中设置标志。

    TPS65988DK 和 TPS65988DH 之间的区别纯粹是固件更新。  CC 调制解调器和相关的硬件外设未更改。   

    在配置设置方面、PD 角色是设置为 DRP (双角色端口)、还是专用受电方或供电方?  如果它是专用受电方、则 PD 控制器提供的 Rd 不应有差异。   

    如果是 DRP 或供电方、则 Rp 可能会根据 GUI 中选择的当前广播而变化。   

    此致、

    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    请从 ACT 工具中查找 snaplow、了解我们在 PD 配置中为两个端口的 DK 部分配置的内容。

    (0x28)端口配置。

    端口控制(0x29)

    请建议我们应进行哪些更改以避免这种检测问题。

    谢谢、此致

    Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这些配置与工作的 DH 器件相比如何?

    该器件的预期作用是什么?  它是否需要支持 DRP?  您能否使用仅受电方或仅供电方进行测试、以查看这是否会改变湿度检测设备的行为?

    您能否通过将 Type-C 电流降至1.5A 或默认电流来更改上拉电阻的强度?

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该器件的预期作用是 DFP (向连接的 Type-C 器件输送电力)。 它不需要 DRP。

    我们将上拉电阻的强度更改为1.5A 和默认电流、但湿度问题仍在发生。

    此致

    Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nitish、

    如果对以下波形有任何疑问、敬请告知:

    操作顺序:

    1. 将模拟摄像头的端口伙伴连接到 DUT 88DK (使用提供的工程文件)。
    2. 断开连接
    3. 翻转电缆并重新连接(请注意 CC2上现在正在进行通信)

     

    放大第一个连接:

    放大第二个连接:

     

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您分享波形,

    因此根据 Nitish 提供的文件、CC 引脚配置在 PDRegisteredWaveform 中是正确的 、根据 PD 中设置的配置显示了预期行为。请帮助澄清这一点   

    请查找 NXP 器件上带有 VSYS 电源(3V3)的以下波形

    1、正常情况下不能检测水分故障  




    2.故障检测





    观察: 在这两种情况下, VSYS (3V3)都是稳定的。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    电缆翻转后、您能否确认系统的运行情况?  即 CC 通信发生在 CC1与 CC2上。  我认为如果施加了 VBUS、但没有 CC 连接、PD 不会做出响应。

    您是否还能评论 B1_5V 和 B1_VBUS_5V 之间的差异?  B1_5V 连接到保护器件的 VBUS 和 PD 控制器的 PPHV。   我本来希望 PD 的 VBUS 和保护器件都连接到 USB-C 连接器 VBUS。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我们的摄像机设备有 C 型插座和底座板(其中包含 PD )有 C 型插头,

    因此、当摄像机翻转时、CC1或 CC2将连接到插头(扩展坞板)的 CC 引脚网络名称 USB_B1_CC1 (A5引脚)。

    请注意在 Type-C 插头 B5针脚中、其网络名称 USB_B1_CC2 是虚拟的。

    摄像头器件 Type-C 插座  


    集线板(具有 PD) C 型插头



    关于 VBUS、基本上有两个扩展坞中的电路板  
    1.主板  
    2.适配器板  

    这两个电路板均连接 B2B 连接器  

    PD 在主板和 PD 的输出是 B1_VBUS_5V ,这个网络连接到 B2B 连接器
    但网络名称在适配器板中变为 B1_5V B2B 连接器 NXP 保护 IC 在适配器板中 ,所以基本上 PD 输出电源将转到适配器板和 NXP 保护 IC 只是网络名称获取 chnaged



    希望这清楚你的疑问.

    关于您的共享波形,请让我知道这些波形是从 Nitish 共享的文件生成的,
    这些波形是否具有预期的行为。 只是想知道 PD 设置是否正确  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的。 我可以确认波形是在接收到 Nitish 共享的文件后生成的。  这是预期的波形。  您应该能够通过绕过液体检测设备在您的一侧确认相同。

    此致、

    Chris