This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:可编程 ILIM

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL1401, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507830/tps2660-programmable-ilim

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件:TPL1401

工具/软件:

我想实施可编程电流限制。 我可以使用 ILIM 和 RTN 之间的数字电位器来实现这一点吗?

此外、TPL1401 (https://www.ti.com/product/TPL1401)等缓冲输出电位器是否也可以正常工作。

RTN 由反极性电路与 GND 隔开。 如果 Vin (即-24V)上有到 RTN 引脚的反极性电压、会发生什么情况? 预计可以有哪些电压?

我担心这一点、因为电位器将由3.3V 和 GND 供电。

您是否有其他建议、甚至有有关如何实施此功能的应用手册?

谢谢!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我会检查一下、然后回来。

    有一个 TI 设计实现了变量 RILIM。 如果有用、您可以查看这些内容。

    TIDA-01081参考设计| 德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    感谢您的评分 其中显示了一种通过电压 DAC 输出驱动 RLIM 电阻器的实现方案。 当您测试此测试时、它似乎正常工作。

    由于 RLIM 现在不再连接到 TPS2660的 RTN、但通过 DAC 缓冲器的 Vout 有一条接地路径、这是否会对 TPS2660的功能(如反向阻断)起任何作用?

    我想在 TPS2660中将 RTN 和 GND 分开、这有充分的理由。

    谢谢!

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    RTN 和 GND 分开、以实现反极性保护。

    所有其他引脚连接至 RTN。 DAC 输出需要接地基准。

    您的应用是否需要反极性保护?

    谢谢  
    Amrit