Other Parts Discussed in Thread: TPL1401, TPS2660
主题中讨论的其他器件:TPL1401、
工具/软件:
我想实施可编程电流限制。 我可以使用 ILIM 和 RTN 之间的数字电位器来实现这一点吗?
此外、TPL1401 (https://www.ti.com/product/TPL1401)等缓冲输出电位器是否也可以正常工作。
RTN 由反极性电路与 GND 隔开。 如果 Vin (即-24V)上有到 RTN 引脚的反极性电压、会发生什么情况? 预计可以有哪些电压?
我担心这一点、因为电位器将由3.3V 和 GND 供电。
您是否有其他建议、甚至有有关如何实施此功能的应用手册?
谢谢!
Frank