请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82085 主题中讨论的其他器件:TPS82084
工具/软件:
尊敬的团队:
我们的客户将电源模块 TPS82084用于6V Vin 降压轨。

但是、由于 PCB 丝印存在一些缺陷、其工厂生产线上的 IC 可能是倒置安装的、从而导致:
- VOUT 和 FB 引脚连接到6V 节点、
- EN 和 PG 引脚连接到 GND 节点
我最初认为这应该不会因电压不超过最大速率7V 而损坏 IC。

但是、在标称安装情况下、7V 值以标称 GND 网络为基准。
我是否可以与 BU 站点再次检查这是否会导致 TPS82084损坏?
此致、
Hank Lin