This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:客户和#39工厂产品线中的相反安装

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510434/tps82085-opposite-install-in-the-customer-s-factory-product-line

器件型号:TPS82085
主题中讨论的其他器件:TPS82084

工具/软件:

尊敬的团队:

我们的客户将电源模块 TPS82084用于6V Vin 降压轨。

但是、由于 PCB 丝印存在一些缺陷、其工厂生产线上的 IC 可能是倒置安装的、从而导致:

  • VOUT 和 FB 引脚连接到6V 节点、
  • EN 和 PG 引脚连接到 GND 节点

我最初认为这应该不会因电压不超过最大速率7V 而损坏 IC。

但是、在标称安装情况下、7V 值以标称 GND 网络为基准。

我是否可以与 BU 站点再次检查这是否会导致 TPS82084损坏?

此致、

Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hank、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    假设 EN 通常永久连接到 VIN、则在反向安装中、EN 和 PG 反向由-5V 供电、因此我怀疑发生 IC 损坏的可能性很高。

    此致、

    Andreas。