This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:TPS65400建议的上电序列

Guru**** 2518230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, TMS320F28P550SJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507834/tps65400-tps65400-recommended-power-up-sequence

器件型号:TPS65400
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28P550SJ

工具/软件:

尊敬的 TI 团队

以下是以前未回答过的问题。 你能再回复吗?

我们希望在系统启动或充电期间、除 TMS320F28P550SJ 之外的芯片不能通电。 当需要时、MCU 应控制 PMIC 以供电。 为了实现这一点、我们需要为 MCU 提供"始终供电"电源、即使在 PMIC 的 SW 关闭时也能保持最小运行。 TPS65400的 VDDD 可能会满足此需求、但数据表没有明确说明 VDDD 是否合适。 如果没有、您会推荐其他哪些解决方案?

目前、主要思路是使用 SW 输出(可能有 MOS)首先阻断其他芯片的电源。 但是、也存在一些问题。 您能帮助回答以下问题吗?

  1. TPS65400的 VDDD 是否适合用作 TMS320F28P550SJ 的常用电源? 如果不可行、您还会建议哪些其他解决方案?
  2. 如原理图中所示、若要确认 SW 补偿配置设置、如果 Rload 约为30 Ω、Fsw = 500kHz、Vout = 12V、是否可以选择 Rs = 200k Ω、Cc = 7.5nF、Croll = 1.5 pF?
  3. 使用 WEBENCH@电源设计配置 TPS65400 EVM 时、我们希望将 Vout1设置为12V、但会显示"设计更新失败-计算出的占空比超过了限值"。 如何解决这一问题?

此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    我找不到附件中的任何原理图。 我想您也提到了一些旧的 e2e 主题。 请使用链接帮助我们了解背景。

    此致、

    Himanshu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Himanshu 

    以下是指向上一个 E2E 问题的链接、供您参考:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    VDDD 的典型输出电压为3.2V、为 MCU 上电应该是不错的选择、但是您可能需要检查 MCU 将消耗的电流以及 VDDD 是否可以支持该电流。

    2.您可以参考数据表中的表8.3来验证这些值。

    3.我在 webench 上看不到这个部分。 不确定出现了什么错误。

    此致、

    Himanshu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Himanshu 

    [引用 userid="599137" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507834/tps65400-tps65400-recommended-power-up-sequence/5803085 #5803085"]我在 webench 上看不到该部分。 不确定您遇到了什么错误。

    以下是之前的一些问题供您参考、

    目前、在客户的原理图上、PP3V3_S4应用作 MCU 的电源、但网络标签存在错误、它应该是 PP3V3_S2。

    它们会使用 VDDD 作为 MCU 的电源、但不建议这样做、因为 VDDD 的最大输出电流仅为30mA。 因此、一种可行的方法是实施与数据表图9-13所述类似的开关序列。

    工作原理如下:EN_SW2通过连接到 VDDD 的上拉电阻器拉至高电平、VDDD 达到稳定后、PP3V3_S2可用作 MCU 的电源。 同时、EN_SW1、3和4 通过连接到 GND 的下拉电阻拉至低电平、并由 MCU 控制。

    非常感谢您的回复、

    此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    是的、菊花链应该可以正常工作。 但是、需要确保 CE 拉至高电平以激活 VDDD。