Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28P550SJ
工具/软件:
尊敬的 TI 团队
以下是以前未回答过的问题。 你能再回复吗?
我们希望在系统启动或充电期间、除 TMS320F28P550SJ 之外的芯片不能通电。 当需要时、MCU 应控制 PMIC 以供电。 为了实现这一点、我们需要为 MCU 提供"始终供电"电源、即使在 PMIC 的 SW 关闭时也能保持最小运行。 TPS65400的 VDDD 可能会满足此需求、但数据表没有明确说明 VDDD 是否合适。 如果没有、您会推荐其他哪些解决方案?
目前、主要思路是使用 SW 输出(可能有 MOS)首先阻断其他芯片的电源。 但是、也存在一些问题。 您能帮助回答以下问题吗?
- TPS65400的 VDDD 是否适合用作 TMS320F28P550SJ 的常用电源? 如果不可行、您还会建议哪些其他解决方案?
- 如原理图中所示、若要确认 SW 补偿配置设置、如果 Rload 约为30 Ω、Fsw = 500kHz、Vout = 12V、是否可以选择 Rs = 200k Ω、Cc = 7.5nF、Croll = 1.5 pF?
- 使用 WEBENCH@电源设计配置 TPS65400 EVM 时、我们希望将 Vout1设置为12V、但会显示"设计更新失败-计算出的占空比超过了限值"。 如何解决这一问题?
此致、
Johnny