工具/软件:
您好:
我们为最大输入电流限制(6350mA)定义 REG0x3F=0x7F00。
我们有一个负载提供的电流可能超过6.4A (RMS 值)。
我们是否可以允许高于6.4A 的电流限值或完全禁用电流限值?
我们有哪些选项可以处理该问题?
我找到了以下选项:
REG0x33[15:11]、ILIM2 - 此百分比是否用于时间限制的过流? 如果是、此时间限制是多少? 允许的最大时间是多少?
REG0x31[2]、ACOC_VTH - 我了解它在 ILIM2_VTH 上应用了1.33x 或2x。 再次:这是一个时间限制过电流?
谢谢、
Gil