This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:最大输入电流限制

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495790/bq25710-maximum-input-current-limit

器件型号:BQ25710

工具/软件:

您好:

我们为最大输入电流限制(6350mA)定义 REG0x3F=0x7F00。

我们有一个负载提供的电流可能超过6.4A (RMS 值)。

我们是否可以允许高于6.4A 的电流限值或完全禁用电流限值?

我们有哪些选项可以处理该问题?

我找到了以下选项:

REG0x33[15:11]、ILIM2 - 此百分比是否用于时间限制的过流? 如果是、此时间限制是多少? 允许的最大时间是多少?

REG0x31[2]、ACOC_VTH - 我了解它在 ILIM2_VTH 上应用了1.33x 或2x。 再次:这是一个时间限制过电流?

谢谢、

Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil、

    您可以将充电器设计为提供更大电流、只需更改电流检测电阻即可。 对于10m Ω、输入电流限制为6.4A; 对于5m Ω 电流检测、输入电流可达到12.8A。  

    不建议禁用电流限制。  

    如果系统过载是临时的、则可以利用峰值功率模式、例如每40ms 有2ms 过载。 允许200%或更高的过载。  

    ACOC 具有过流保护功能。 它立即得到保护、没有延迟。  

    更多详细信息、请参阅 BQ25710数据表。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    我了解"不建议禁用电流限制"。

    但是、如果我要禁用它、如何执行该操作?

    另一个问题:

    如果未连接电池、则 CELL_BATPRESZ 为0V (在我们的设计中)、因此充电器不 会将12V VBUS (我们的 DC_IN)升压至16.8V (4节电池包)。
    这是我看到的。
    我的设计依赖于始终存在的16.8V 电压(即使没有电池)。

    是否有办法将充电器定义为在未连接电池时产生16.8V 电压(升压在 DC_IN 上工作)?

    我可以将 CELL_BATPRESZ 始终连接至4.104-4.5V。 这是一个有效的解决方案吗?

    谢谢、

    Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gil、

    但是、如果我要禁用它、我该如何操作?

    如 Tiger 所述、不建议禁用输入电流限制。 禁用此输入电流限制的唯一方法是短接 ACP/ACN、这不建议这样做、我们不能保证您的器件在此状态下工作。

    [引述 userid="326529" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495790/bq25710-maximum-input-current-limit/5754726 #5754726"]我可以将 CELL_BATPRESZ 始终绑定至4.104-4.5V。 这是一个有效的解决方案吗?

    这应该是可行的、但我们通常不推荐这种配置、 我们不保证您的设备在此状态下能够正常工作。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian、Tiger:

    我的系统的直流输入为12V。

    充电器会增强12V 电压以提供16.8V 电压(4节电池)。 我依靠该电压来运行系统(即使在未连接电池的情况下也是如此)。

    我将4.4V 电压连接到  CELL_BATPRESZ。 但它仍然无法调节至4节电芯电压(典型值为14.4V)。 我看到大约为12.3V。

    我假设原因是与电池没有 I2C 通信、因此"无电池"。

    即使未连接电池、如何强制 BQ25710调节为4节电池?

    谢谢、

    Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil、

    这是预期结果。 未连接电池时、系统被调节至12.3V 的最小系统电压。 您可以通过寄存器0x3E 来升高最小系统电压。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    谢谢你。

    我了解 BQ25710是一款电池充电器、仅用作 SMBus 从器件。

    智能电池可以充当主电池和/或从电池。 默认情况下、它将主总线广播其所需的充电电压和电流。

    由于某种原因、未在总线上检测到智能电池(地址0x0B)。

    BQ25710中是否有任何可能阻止检测到该器件的寄存器编程?

    BQ25710中是否有任何可以提供有关智能电池的一些信息的寄存器? (因此、它将显示电池处于活动状态并与充电器通信)。

    谢谢

    Gil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil、

    作为辅助器件、BQ25710不应阻止检测智能电池。  

    BQ25710不知道是否连接了智能电池。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    因此、对电池充电的决定、对电池充电的"密集程度"等仅基于 VSYS 值?

    BQ25710的 SW 驱动器是否应该根据从电池读取的参数和/或 BQ25710中的寄存器定义来决定是否为电池充电?

    我测量 BATDRV、它等于 VSYS。 电池未充电。

    最小系统电压配置为最大0x3E = 0x3F00。

    寄存器0x3F = 0x7F00。

    这里缺少什么?

    谢谢、

    Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil、

    您可以按照用户指南中的几个简单步骤开始使用。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubt8b/sluubt8b.pdf

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    很好。 我会实施。

    当我将电量耗尽(已放电)的 电池连接到系统时:

    我有电池的充电电流加上系统的负载电流。

    BQ25710如何在两者之间实现平衡?

    如何在两个负载(系统、电池)之间分配从外部直流输入流入系统的电流?

    谢谢、

    Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil、

    如果出现冲突、充电器会优先考虑系统负载。

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    您的意思是、系统可以获得所需的电流、如果总输入电流未超过定义的最大值、BATFET 允许电池充电?

    是否可以配置此优先级?

    另一个问题:

    当4节锂离子电池充电时、BQ25710是否采用充电"方法"(或算法)?

    我是说当前充电曲线。

    谢谢、

    Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil、

    遗憾的是、无法配置优先级。

    是的、BQ25710将处理 CCCV 充电曲线、但它需要用户终止充电操作。  

    此致、

    Tiger