This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:EOS

Guru**** 2479505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510052/bq35100-eos

器件型号:BQ35100

工具/软件:

您好、

在我们的应用中、我们使用的是 38Ah 锂亚硫酰氯。 (两个单元并联)。 我的问题是  

1) 在正常操作/测量期间,如果  VREGIN 变为零,芯片是否丢失所有电池测量的数据,校准 等会发生什么?  

2)

 

我看到 SRP 和 SRN 之间的最大电压差应该为125mV、它是否与负载脉冲压降有关?

 在我们的应用中、脉冲负载电压降在200毫秒内可能为500mV (例如3.5V 至3.0)、因此在这种情况下、SRP 和 SRN 之间将会超过125mV 的限制?

3) BQ35100是否适用于电压降可变(100mV 至500mV)的应用、每次在白天?

谢谢。

Afzal   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yashay

    [引述 userid="582971" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510052/bq35100-eos

    1) 在正常操作/测量期间,如果  VREGIN 变为零,芯片是否丢失所有电池测量的数据,校准 等会发生什么?  

    [/报价]

    -这个量表是一个"闪光"量表,这意味着它不会丢失电池测量的数据,校准, chemID 等当电压降至零

    [引述 userid="582971" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510052/bq35100-eos

     在我们的应用中、脉冲负载电压降在200毫秒内可能为500mV (例如3.5V 至3.0)、因此在这种情况下、SRP 和 SRN 之间将会超过125mV 的限制?

    [/报价]

    -这是感应电阻器两端可接受的压降范围、 您必须查看选择的感应电阻器值是否会导致您预期电流/负载值出现如此大的压降。

    [引述 userid="582971" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510052/bq35100-eos

    3) BQ35100是否适用于电压降可变(100mV 至500mV)的应用、每次在白天?

    [/报价]

    -是的,这应该是一个有效的应用程序的这个量表。

    谢谢您、
    Alan