工具/软件:
您好、
在我们的应用中、我们使用的是 38Ah 锂亚硫酰氯。 (两个单元并联)。 我的问题是
1) 在正常操作/测量期间,如果 VREGIN 变为零,芯片是否丢失所有电池测量的数据,校准 等会发生什么?
2)
![]()

我看到 SRP 和 SRN 之间的最大电压差应该为125mV、它是否与负载脉冲压降有关?
在我们的应用中、脉冲负载电压降在200毫秒内可能为500mV (例如3.5V 至3.0)、因此在这种情况下、SRP 和 SRN 之间将会超过125mV 的限制?
3) BQ35100是否适用于电压降可变(100mV 至500mV)的应用、每次在白天?
谢谢。
Afzal