This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:完全睡眠模式转换

Guru**** 2478845 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507985/bq34z100-g1-sleep-full-sleep-mode-transition

器件型号:BQ34Z100-G1
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我在工程中使用 BQ34z100-G1 IC。 我正在将此 IC 与 MCU 通信。 MCU 每秒向测量仪表发送数据查询。 由于 NORMAL 状态下没有电流、因此电量监测计处于 SLEEP 状态。

我的问题与模式转换有关。

1)当有电流(Current > Sleep Current)时、它将退出睡眠模式并进入正常模式。 我是对的吗?

2)要激活完全睡眠模式, FS 等待值应该是多少? 我知道它应该大于零、但是否有推荐值?

3)我正在检查电量监测计是否使用 Battery Management Studio 中的 Control Status 寄存器进入了完全睡眠模式。 我当时正在检查扫描是否立即发生了变化。 但在扫描模式下使用它会将其从完全睡眠状态中移除吗?

4)检查完全睡眠和睡眠模式之间转换的最佳方法是什么? BQStudio? 功耗测量?

5)进入 FULL SLEEP 模式后, MCU 每秒轮询一次是否会使测量仪表退出 FULL SLEEP 模式?

6)我看到电池在重置操作后退出完全睡眠模式。 MCU 是否应该定期发送 SET_FULLSLEEP 以防止其退出该模式?

这些是我添加的问题、以便更好地了解模式转换。 我感谢你们的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    已分配此问题、我们将在可能的情况下对其进行审核和回答。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    对这个问题有什么回答吗?

    谢谢你。 祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Betul、

    [引述 userid="617542" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507985/bq34z100-g1-sleep-full-sleep-mode-transition

    1)当有电流(Current > Sleep Current)时、它将退出睡眠模式并进入正常模式。 我是对的吗?

    [/报价]

    -正确

    [引述 userid="617542" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507985/bq34z100-g1-sleep-full-sleep-mode-transition

    2)要激活完全睡眠模式, FS 等待值应该是多少? 我知道它应该大于零、但是否有推荐值?

    [/报价]

    -这取决于用户应用程序及其从不同模式转换的频率,因为我们通常会建议参数的默认值。

    [引述 userid="617542" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507985/bq34z100-g1-sleep-full-sleep-mode-transition

    3)我正在检查电量监测计是否使用 Battery Management Studio 中的 Control Status 寄存器进入了完全睡眠模式。 我当时正在检查扫描是否立即发生了变化。 但在扫描模式下使用它会将其从完全睡眠状态中移除吗?

    [/报价]

    -在睡眠模式下不能生成.log 文件,电量计将更新 寄存器值的次数少于在正常模式下的次数

    [引述 userid="617542" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507985/bq34z100-g1-sleep-full-sleep-mode-transition

    4)检查完全睡眠和睡眠模式之间转换的最佳方法是什么? BQStudio? 功耗测量?

    [/报价]

    -转换将根据您发送的进入和退出每种模式的参数进行。 最好的方法是监控电量计在每个状态期间的电流消耗。  

    [引述 userid="617542" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507985/bq34z100-g1-sleep-full-sleep-mode-transition

    5)进入 FULL SLEEP 模式后, MCU 每秒轮询一次是否会使测量仪表退出 FULL SLEEP 模式?

    [quote userid="617542" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507985/bq34z100-g1-sleep-full-sleep-mode-transition

    6)我看到电池在重置操作后退出完全睡眠模式。 MCU 是否应该定期发送 SET_FULLSLEEP 以防止其退出该模式?

    [/报价]

    -是的任何通信都将使其退出完全睡眠模式,您应该阻止此模式下的通信,以便保持在该模式内。

    谢谢您、
    Alan