主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
我在工程中使用 BQ34z100-G1 IC。 我正在将此 IC 与 MCU 通信。 MCU 每秒向测量仪表发送数据查询。 由于 NORMAL 状态下没有电流、因此电量监测计处于 SLEEP 状态。
我的问题与模式转换有关。
1)当有电流(Current > Sleep Current)时、它将退出睡眠模式并进入正常模式。 我是对的吗?
2)要激活完全睡眠模式, FS 等待值应该是多少? 我知道它应该大于零、但是否有推荐值?
3)我正在检查电量监测计是否使用 Battery Management Studio 中的 Control Status 寄存器进入了完全睡眠模式。 我当时正在检查扫描是否立即发生了变化。 但在扫描模式下使用它会将其从完全睡眠状态中移除吗?
4)检查完全睡眠和睡眠模式之间转换的最佳方法是什么? BQStudio? 功耗测量?
5)进入 FULL SLEEP 模式后, MCU 每秒轮询一次是否会使测量仪表退出 FULL SLEEP 模式?
6)我看到电池在重置操作后退出完全睡眠模式。 MCU 是否应该定期发送 SET_FULLSLEEP 以防止其退出该模式?
这些是我添加的问题、以便更好地了解模式转换。 我感谢你们的答复。