主题: UCC21755-Q1中讨论的其他器件
工具/软件:
您好 TI 专家、
我已经使用 UCC14141-Q1模块和 UCC21755-Q1栅极驱动器芯片设计和构建了栅极驱动器电路板。 Vin=12V、V-en=5V、Vdd-Vee=18V、Com-Vee=3V。
我已经使用计算器工具(此处附上)推导 RLIM1、RLIM2的值和电容值、以满足 CVEE*Vee = CVDD*Vdd 要求。 比率保持在5:1。
该电路板以通过 TI 评估板提供的50kHz PWM 开关频率在 Vdd-Vee 上生成18V 输出。 在启用 V-en 但没有负载的情况下、输入电流(I-IN)上升至345 mA。 这两个芯片的温度都超过70°C。
当我将开关频率增加到145kHz 时、直流/直流模块就会关闭输出。
RDR 电路中使用了一个1N4001二极管。
需要您的支持才能发现并解决问题。
谢谢、
Sridharan
e2e.ti.com/.../4721.UCC14141_2D00_Q1_5F00_Calculator_5F00_V8.xlsx
\