This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:不识别 UVLO 或 OVP 故障

Guru**** 2478845 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510071/ucc28740-not-recognizing-a-uvlo-or-ovp-fault

部件号:UCC28740

工具/软件:

尊敬的专家:

目前、我们正在使用 UCC28740设计反激式电源。 设计要求是可以启动输入300VDC、但在实际测试期间、我们发现它无法在此电压下启动。 VDD 测量的波形与应用报告 sluaac5中的 UVLO 或 OVP 故障波形非常相似、如图1所示;我们已尝试减小 VS 上的高侧分压电阻 RS1、但仍然无法启动;当我们将输入电压增加到大约630V 时、VDD 波形恢复正常、类似于图2;我们想了解这种故障的原因、应该如何解决? 如何确定这是 UVLO 还是 OVP 故障? 希望得到答案、谢谢

e2e.ti.com/.../sluaac5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    如果只调整高侧电阻、可能会激活 OVP。  您需要同时调整这两者。

     

    根据 Np/Na、您应该能够使用 Excel 工具正确设置 VS 分压电阻器。  您可以通过以下链接对该工具进行微调。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC487

     

    正确设置好 VS 电阻分压器后、  如果您需要进一步进行故障排除、只需探测 VAUX、CS、VDD 和 Vout 即可。  您只需要查看在故障 VDD 放电之前的最后三个开关周期。  这些信息将准确地告诉您哪个故障正在跳闸。  然后、您可以使用 sluaac5来调试和修复问题。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

     

    此致、