工具/软件:
尊敬的专家:
目前、我们正在使用 UCC28740设计反激式电源。 设计要求是可以启动输入300VDC、但在实际测试期间、我们发现它无法在此电压下启动。 VDD 测量的波形与应用报告 sluaac5中的 UVLO 或 OVP 故障波形非常相似、如图1所示;我们已尝试减小 VS 上的高侧分压电阻 RS1、但仍然无法启动;当我们将输入电压增加到大约630V 时、VDD 波形恢复正常、类似于图2;我们想了解这种故障的原因、应该如何解决? 如何确定这是 UVLO 还是 OVP 故障? 希望得到答案、谢谢