This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5870-Q1:芯片温度传感器精度

Guru**** 2479105 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5870-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509750/ucc5870-q1-die-temperature-sensor-accuracy

器件型号:UCC5870-Q1

工具/软件:

您好、

 对于逆变器应用的每个桥臂、我们有6个 UCC5870-Q1器件分为3组、每组两个。 每组2个都位于自己的 PCB 上。 PCB 的垂直方向相同、没有额外的加热或冷却源。

我们注意到器件之间的温度分布(由板载 ADC 测量)非常糟糕。 在某些情况下为+10°C。

温度曲线似乎特定于器件、因为可以移动栅极驱动器板、并且在同一 PCB 上仍然看到相同的温度曲线。 这表明其不是导致温度过高的不良 FET。

所有封装主体使用热电偶测量值大致相同(~49°C)。

所有 VREF 引脚都设置为内部引脚、每个引脚测量值约为3.975V。

我很想知道这是正常的/预期的、或者这表明我们的设计中存在一些更大的问题吗?

谢谢