工具/软件:
您好、
对于逆变器应用的每个桥臂、我们有6个 UCC5870-Q1器件分为3组、每组两个。 每组2个都位于自己的 PCB 上。 PCB 的垂直方向相同、没有额外的加热或冷却源。
我们注意到器件之间的温度分布(由板载 ADC 测量)非常糟糕。 在某些情况下为+10°C。

温度曲线似乎特定于器件、因为可以移动栅极驱动器板、并且在同一 PCB 上仍然看到相同的温度曲线。 这表明其不是导致温度过高的不良 FET。
所有封装主体使用热电偶测量值大致相同(~49°C)。
所有 VREF 引脚都设置为内部引脚、每个引脚测量值约为3.975V。
我很想知道这是正常的/预期的、或者这表明我们的设计中存在一些更大的问题吗?
谢谢