请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25730 工具/软件:
大家好!
根据 TPS25730技术参考手册、当我使用 i2c 与器件进行通信时、当我从寄存器读取数据时、器件应首先发送要发送的字节数。 对于除 ACTIVE_CONTRACT_PDO 寄存器之外的所有寄存器、此值都是错误的。 以下是我收到的值:

在这里、我尝试读取 寄存器0x31 RX_SINK_CAPS 寄存器和0x33 TX_SINK_CAPS 寄存器。 I 接收的第一个数字应为字节数、等于0x35、等于53。 但是、这些是30个字节? 这是如何工作的?