This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:错误的 i2c 字节计数编号

Guru**** 2479445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509957/tps25730-wrong-i2c-byte-count-number

器件型号:TPS25730

工具/软件:

大家好!

根据 TPS25730技术参考手册、当我使用 i2c 与器件进行通信时、当我从寄存器读取数据时、器件应首先发送要发送的字节数。 对于除 ACTIVE_CONTRACT_PDO 寄存器之外的所有寄存器、此值都是错误的。 以下是我收到的值:  

在这里、我尝试读取  寄存器0x31 RX_SINK_CAPS 寄存器和0x33 TX_SINK_CAPS 寄存器。 I 接收的第一个数字应为字节数、等于0x35、等于53。 但是、这些是30个字节? 这是如何工作的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sila、

    由于 TRM 中未提及保留位、某些寄存器可能返回一个大于其显示值的值。

    对于此类寄存器、您只需读取 TRM 中所述数据的字节数。

    谢谢。此致、

    Chris