This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUCK-CONVCALC:可编程降压/降压升压设计

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511177/buck-convcalc-programmable-buck-buck-boost-design

器件型号:BUCK-CONVCALC
主题:LMR16006中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我们需要可变直流电源设计。 我们需要 0V 至40V 的输出电压且电流小于500mA。 要实现这一点、请推荐一种降压或降压/升压拓扑。

我们的控制器侧通过 I2C、SPI、DAC 等来改变和控制此电压。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitesh:

    您是否需要 VOUT 一直降至0V、或者是否可以接受800mV 这样的电压?

    谢谢、

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们更喜欢0v、但800mV 也可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMR16006非常适合您的应用。 600mA 器件、最小输出电压为800mV、最大输出电压为50V。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、我们如何改变电压? 额外的电压来测量增益? 您能分享一下这种情况的任何示例电路吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitesh:

    本 TI 应用手册提供了一些关于调节输出电压的有用信息。 我想说的一种更简单的方法是在第4页上、使用 DAC、您可以设置 FB 网络的增益、因为您想要改变 FB 电压。

    应用手册名称: Chris Glaser 编写的直流/直流转换器输出电压调节方法

    谢谢、

    Dino