请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BUCK-CONVCALC 主题:LMR16006中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的团队:
我们需要可变直流电源设计。 我们需要 0V 至40V 的输出电压且电流小于500mA。 要实现这一点、请推荐一种降压或降压/升压拓扑。
我们的控制器侧通过 I2C、SPI、DAC 等来改变和控制此电压。 提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
我们需要可变直流电源设计。 我们需要 0V 至40V 的输出电压且电流小于500mA。 要实现这一点、请推荐一种降压或降压/升压拓扑。
我们的控制器侧通过 I2C、SPI、DAC 等来改变和控制此电压。 提前感谢。