This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:针对自定义配置的寄存器编程

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509824/tps65987ddk-registers-programming-for-custom-configuration

器件型号:TPS65987DDK

工具/软件:

尊敬的支持:

我们 在定制电路板上使用了 TPS65987DDK PD 控制器。 该配置通过 ADCIN1引脚和 SPI MISO 引脚设置为 BP_NoWait 和配置3。 我们尝试对一些寄存器进行编程、但读回返回零值。 MODE 寄存器会返回 PTCH 值。 我们如何获取应用程序并为应用程序设置寄存器。

此致、

Marat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       您能否确认在图4中的流程图中所处的位置?

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8473.SPI_5F00_Less_5F00_EC_5F00_Based_5F00_Host_5F00_Programming_5F00_Over_5F00_I2C_5F00_slva972a-_2800_1_2900_.pdf

    请参阅图4。  引导流程。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    电池电量耗尽? ->否(VIN_3V3处存在3.3V); BP_NoWait ->是(0.42V @ADCIN1、0 @SPI-MISO);无补丁、无 sFLASH

    此致、

     Marat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    要清楚。  电池无电意味着在 VIN_3V3之前施加 VBUS。   可以施加 VIN_3V3、由于首先施加 VBUS、器件仍处于电池电量耗尽状态。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。已 在 VBUS 之前对 VIN_3V3施加3.3V 电压。

    Marat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的确认。  除了模式之外、是否还可以读取引导标志(0x2D)?  我不清楚正在发生什么。  根据流程图、器件应采用配置3运行。  您是否还能先应用 VBUS 进行测试?

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    引导标志寄存器的值为:

    12                                                       1.
    0x00 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0x00 0x06 0xA2 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

    MODE 寄存器返回 PTCH

    首先施加 VBUS。 结果是相同的。

    此致、

    Marat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marat、

    我的道歉。  我误读了你以前的帖子。

    电池电量耗尽? ->否(VIN_3V3处存在3.3V); BP_NoWait ->是(0.42V @ADCIN1、0 @SPI-MISO);无补丁、无 sFLASH

    表中的值代表 R2与 R1+R2的比率、而不是电压。  如果 ADCIN1上的电压为0.42V、则设置为0.42/3.3 = 0.127

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的支持。 将分频器值更改为正确的分频器值会有所帮助。 现在我看到 PD 控制器处于 APP 模式。

    此致、

    Marat.