工具/软件:
尊敬的支持:
我们 在定制电路板上使用了 TPS65987DDK PD 控制器。 该配置通过 ADCIN1引脚和 SPI MISO 引脚设置为 BP_NoWait 和配置3。 我们尝试对一些寄存器进行编程、但读回返回零值。 MODE 寄存器会返回 PTCH 值。 我们如何获取应用程序并为应用程序设置寄存器。
此致、
Marat
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的支持:
我们 在定制电路板上使用了 TPS65987DDK PD 控制器。 该配置通过 ADCIN1引脚和 SPI MISO 引脚设置为 BP_NoWait 和配置3。 我们尝试对一些寄存器进行编程、但读回返回零值。 MODE 寄存器会返回 PTCH 值。 我们如何获取应用程序并为应用程序设置寄存器。
此致、
Marat
您好:
您能否确认在图4中的流程图中所处的位置?
请参阅图4。 引导流程。

此致、
Chris
您好:Marat、
我的道歉。 我误读了你以前的帖子。
电池电量耗尽? ->否(VIN_3V3处存在3.3V); BP_NoWait ->是(0.42V @ADCIN1、0 @SPI-MISO);无补丁、无 sFLASH
表中的值代表 R2与 R1+R2的比率、而不是电压。 如果 ADCIN1上的电压为0.42V、则设置为0.42/3.3 = 0.127




此致、
Chris