This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:反向输入电压保护工作行为

Guru**** 2476045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511456/lm5050-1-reversed-input-voltage-protection-work-behavior

器件型号:LM5050-1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

D1和 D3是反向输入电压保护设计、对吧?

如果是、请详细说明如何工作和保护路径?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juin:

    在电源发生故障时添加 D1、并增加了额外的保护以确保系统稳健性。

    添加了 D3以在反极性情况下断开 IC GND 与 SYS GND 的连接。 这会将 IN 保持在 GND 引脚的绝对最大额定值以下。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    根据新数据表修订版显示、D2也是反向输入保护的主要关键器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juin:

    添加 D2仅用于瞬态保护、不是反向输入保护所必需的。

    此致、

    Shiven Dhir