This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:仅负载为1mA 时仍具有高电流消耗(23mA)

Guru**** 2386510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508939/tps61200-high-current-draw-23ma-despite-load-of-only-1ma

器件型号:TPS61200

工具/软件:

我最近制造了一个基于 TPS61200的电路、该电路旨在将单节 AAA 可充电电池(1.2V)的电压升压到3.3V、用于为单个低电流 LED 供电。

我已将输出电阻器设置为提供3.3V 电压、该器件已成功实现、并且 UVLO 电阻器设置为在输入电压低于0.9V 时切断。

该稳压器上的负载小于1mA、但无论电路3.3V 侧的外部负载如何、我都在23mA 输入端测量一个负载。 这比器件的静态电流高得多、我无法将这一高值与数据表中所述的效率保持一致。

我是否在原理图中犯了错误、或者这种预期行为是什么?

(请注意、我将三个电阻器用于输出调节电阻器、以便于 BOM 合并。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    当 PS 引脚拉至高电平时、省电模式被禁用、因此该器件将独立于负载永久开关。 因此、预计电流消耗会更高。

    需要使用3mA 为负载供电、因为输出电压是输入电压的3倍、如果使用电池作为电源、输入电压可能更低、因此输入电流会增加。

    但23mA 听起来太高了。 什么适用于 VAUX? 有任何负载?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VAUX 连接到用于反极性保护的 MOSFET、如 https://www.ti.com/lit/an/slva315/slva315.pdf 图6所述。

    如果 PW 被永久拉至低电平、会出现什么行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sam、

    如果 PS 较低、器件在 PFM 模式下工作、效率更高。您可以顺便测量电感器电流吗?

    我想转换器也已完全启动。 能否测量 Vaux 节点波形,确保 NMOS 在饱和区工作。

    您可以将 PS 切换为低电平以测试稳定状态下的输入电流。