工具/软件:
我最近制造了一个基于 TPS61200的电路、该电路旨在将单节 AAA 可充电电池(1.2V)的电压升压到3.3V、用于为单个低电流 LED 供电。
我已将输出电阻器设置为提供3.3V 电压、该器件已成功实现、并且 UVLO 电阻器设置为在输入电压低于0.9V 时切断。
该稳压器上的负载小于1mA、但无论电路3.3V 侧的外部负载如何、我都在23mA 输入端测量一个负载。 这比器件的静态电流高得多、我无法将这一高值与数据表中所述的效率保持一致。
我是否在原理图中犯了错误、或者这种预期行为是什么?

(请注意、我将三个电阻器用于输出调节电阻器、以便于 BOM 合并。)