This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:UV 恢复

Guru**** 2383340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511992/bq77915-uv-recovery

器件型号:BQ77915

工具/软件:

大家好、

我已经与 bq7791514一起完成了100常开4S BMS 的试点生产

但在 UV 故障期间、电池包无法接受充电

它可以接受从 UV 故障恢复后的电荷,即( UV 阈值+ UV 迟滞)一段时间的 UV 延迟-对于我的设计,它将是( 2500mV + 200mV )的1秒 (9.3.2.2 UV 中的操作)

最初、我认为启用负载移除就是问题所在。 因此、根据将3.3MOhm RGS_CHG 替换为1MOhm 电阻器、禁用了负载移除以进行 UV 恢复 10.1.1.4使用负载检测进行 UV 故障恢复

但问题仍然存在

1.这里还有什么问题? 我应该检查什么? 我应该尝试10Mohm RGS_chg 而不是1Mohm 吗?

2.如何禁用负载移除以完全恢复? 将 LD 引脚短接至 VSS?

(P.S.这不是充电器故障-如果我绕过 BMS 并直接充电、则电池充电正常)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加了一个图像、以显示 CHG、DSG 和 LD 引脚连接

    为什么在 UV 故障期间 CHG 和 DSG FET 都关断?

    如何使 CHG FET 保持开启?

    (P.S.充电器尝试提供9.7V 的唤醒电压-但这不能更改。 另外,当允许电池停止时,电池电压缓慢上升到2.7V 以上,然后充电器能够充电,在 UV 故障恢复后)

    此致、

    Muki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    从中发现的  表6-1. 器件比较表 BQ7791514需要移除负载才能恢复  

    帮助我进行更改以禁用它

    1.我试图用1MOhm 替换3.3MOhm RGS_chg -似乎没有帮助  

    2.是否还应移除 LD 组件(D5和 R17 ),并将 LD 引脚短接至 GND ?

    谢谢。此致、

    Muki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我找到了 Luis H.S.在另一个论坛主题- BQ77915:堆叠配置中无负载移除的回复

    我要尝试一下

    同时、请告诉我建议使用哪种连接方式-通过电阻器直接短接至 VSS (或)?

    此致、

    Muki