工具/软件:
大家好、
我已经与 bq7791514一起完成了100常开4S BMS 的试点生产
但在 UV 故障期间、电池包无法接受充电
它可以接受从 UV 故障恢复后的电荷,即( UV 阈值+ UV 迟滞)一段时间的 UV 延迟-对于我的设计,它将是( 2500mV + 200mV )的1秒 (9.3.2.2 UV 中的操作)
最初、我认为启用负载移除就是问题所在。 因此、根据将3.3MOhm RGS_CHG 替换为1MOhm 电阻器、禁用了负载移除以进行 UV 恢复 10.1.1.4使用负载检测进行 UV 故障恢复
但问题仍然存在
1.这里还有什么问题? 我应该检查什么? 我应该尝试10Mohm RGS_chg 而不是1Mohm 吗?
2.如何禁用负载移除以完全恢复? 将 LD 引脚短接至 VSS?
(P.S.这不是充电器故障-如果我绕过 BMS 并直接充电、则电池充电正常)