This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:三相/单相输入到直流转换器设计

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10344, UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509991/ucc28711-3-phase-single-phase-input-to-dc-converter-design

部件号:UCC28711
主题中讨论的其他器件:PMP10344UCC256302

工具/软件:

您好、  

我们正在为新产品开发寻找符合以下规格的交流/直流整流器设计:   

输入电压:三相电压110/220/230/240/380/400/415/460/480VAC。  (或)单相电压 110,220,230和240 VAC

和输入电压:24V 直流(如果可能、在相同的单板设计上)  

输出电压:24VDC @ 6A (输出1)和12VDC @ 2A (可选)   

我可以看到几个 PMP10344等参考设计支持此类设计规格的示例。 请指导您从何处开始满足上述要求、了解合适的反激式开关 IC。  

此致、

Ravi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    当输入电压为24VDC @ 6A 时、输出电压为12VDC、输出电流为2A 时、总功率为168W。 通常、在这个功率级别上、我们会考虑其他更高效的拓扑。 一个很好的起点可能是查看 使用我们的 UCC2897A 的 PMP22485

    另一个选择 是 UCC28782。 这是我们最高效的反激式控制器。 PMP232224 是使用该 IC 进行220W 电池充电的示例。

    最后是 LLC 拓扑。 这可能会获得最高的效率。 PMP21582 就是这方面的一个示例。 请注意、这是使用我们较旧的 UCC256302、我们现在有 UCC2566612 、它是市场上谐振频率最高的控制器。

    希望这能回答您的问题。