Other Parts Discussed in Thread: PMP10344, UCC256302
主题中讨论的其他器件:PMP10344、 UCC256302
工具/软件:
您好、
我们正在为新产品开发寻找符合以下规格的交流/直流整流器设计:
输入电压:三相电压110/220/230/240/380/400/415/460/480VAC。 (或)单相电压 110,220,230和240 VAC
和输入电压:24V 直流(如果可能、在相同的单板设计上)
输出电压:24VDC @ 6A (输出1)和12VDC @ 2A (可选)
我可以看到几个 PMP10344等参考设计支持此类设计规格的示例。 请指导您从何处开始满足上述要求、了解合适的反激式开关 IC。
此致、
Ravi