This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A66-Q1:SN29500的时基故障率

Guru**** 2480605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A66-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508755/tps7a66-q1-fit-rate-of-sn29500

器件型号:TPS7A66-Q1

工具/软件:

您好:

产品网页上的 Fusa 文档显示了 IEC TR 62380的时基故障率、但未使用 SN29500中的时基故障率。  客户需要使用其中一款 SN29500获得 ISO26262认证。  请您 像其他产品一样提供给我吗?

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 团队的反馈、TPS7A66-Q1位于表5的 VLSI 行下。 希望这有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苏珊、

    感谢您展示相关数字、但我看到了数据表中的表格、也没有 Fusa。  您能告诉我表在哪里吗?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、山义和

    SN29500文档中包含了此表。  

    谢谢、

    SU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苏珊、

    感谢您发送编修。  我有点困惑、因为您的注释听起来像是  SN29500文档中显示了 TPS7A66-Q1的时基故障率。  我不熟悉器件质量、但如果我理解正确、器件的时基故障率取决于器件、因为晶体管的数量与器件不同、因此 SN29500文档介绍了如何 确定器件的时基故障率。  因此、不应在 SN29500文档中显示 TPS7A66-Q1的时基故障率。

    我想查看 SN29500文档、但如果不付钱就无法实现。  您能不能告诉我为什么在 SN29500文档中显示 TPS7A66-Q1的时基故障率?

    此致、

    川崎义和