请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A66-Q1 工具/软件:
您好:
产品网页上的 Fusa 文档显示了 IEC TR 62380的时基故障率、但未使用 SN29500中的时基故障率。 客户需要使用其中一款 SN29500获得 ISO26262认证。 请您 像其他产品一样提供给我吗?
此致、
川崎义和
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
产品网页上的 Fusa 文档显示了 IEC TR 62380的时基故障率、但未使用 SN29500中的时基故障率。 客户需要使用其中一款 SN29500获得 ISO26262认证。 请您 像其他产品一样提供给我吗?
此致、
川崎义和
你好、苏珊、
感谢您发送编修。 我有点困惑、因为您的注释听起来像是 SN29500文档中显示了 TPS7A66-Q1的时基故障率。 我不熟悉器件质量、但如果我理解正确、器件的时基故障率取决于器件、因为晶体管的数量与器件不同、因此 SN29500文档介绍了如何 确定器件的时基故障率。 因此、不应在 SN29500文档中显示 TPS7A66-Q1的时基故障率。
我想查看 SN29500文档、但如果不付钱就无法实现。 您能不能告诉我为什么在 SN29500文档中显示 TPS7A66-Q1的时基故障率?
此致、
川崎义和