工具/软件:
1.使用 TPS6594111时、结果发现直接启用会导致输出电流能力低下。 当 CPU 未运行时、输出正常、但在运行一段时间(1小时内)后、芯片断电;检查后发现所有这些都是由降压芯片中的过流引起的。 通过使用额外负载方法测得、CPU 运行后 PMIC 芯片的电流裕度非常小、仅为几百毫安;但是、如果使能设置为低电平并且使用 I2C 开启 PMIC 电源(将 TPS6594111的 GPIO11设置为高电平、将 TPS6594111的 GPIO3设置为高电平)、则在 CPU 在额外负载模式下运行后、测得 PMIC 芯片的电流裕度较大。 在此模式下, CPU 可以长时间稳定运行;请帮助分析原因并提供解决方案; 2. 在修复 TPS6594111和 TPS65941213时、如果需要更换芯片、热风枪会在380 ℃ 处将芯片吹扫 约1分钟、并且芯片会在电源输出中发生接地短路。 请提供建议。